Operator CameraControl

運算子庫:硬體平台

CameraControl 運算子為連接的攝影機提供攝影機控制 [CC] 介面。 當使用多個 CameraControl 運算子實例時,可於 資源對話方塊中將其指派至正確的攝影機連接埠。 因此,此運算子需要一個類型為CameraControl 的VisualApplets 資源。 資源索引 0 對應於攝影機埠 A,而資源索引 1 對應於攝影機埠 B。 如需更多資訊,請參閱「裝置資源的分配」。

適用於硬體平台
mE5 marathon VCLx
mE5 marathon VCL
LightBridge VCL
microEnable 5 ironman VD8-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL
microEnable IV VD1-CL
[注意] 一個啟用 microEnable 5 的實例VD8-PoCL

由於 microEnable 5 的電路板設計VD8-PoCL ,此平台上僅提供此運算子的單一實例。

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link CC[1-4],訊號輸入
埠名稱 方向 Type 描述
CC1 輸入 OM Camera Link CC1 頻道。
CC2 輸入 OM Camera Link CC2 頻道。
CC3 輸入 OM Camera Link CC3 頻道。
CC4 輸入 OM Camera Link CC4 頻道。

同步與非同步輸入:

所有訊號輸入均可透過任意的 O 型運算子網路,由相同或不同的 M 型運算子提供。 若由相同的 M 型來源提供,這些訊號將自動同步。另請參閱 「具有多個輸入的 M 型運算子」。

Supported Link Format

Link Parameter 輸入連結 CC[1-4]
Bit Width 1
Arithmetic 無號數
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

無

Examples of Use

以下範例展示了 CameraControl 運算子的使用方式: